Focus sur Energeasy Connect

Après avoir franchi le cap du milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2017, le marché de l’habitat et des objets connectés est en pleine expansion. Avec une progression annuelle de l’ordre de 33%, chaque foyer français pourrait être équipé de 500 objets connectés à l’horizon 2022 ! Alors que l’interopérabilité constitue un levier essentiel pour la croissance du marché, Rexel accompagne les installateurs électriques depuis 2015 avec son contrôleur multi-marques Energeasy Connect.

L'habitat connecté en France

A la fois vecteur de confort, d’économies et de sécurité, le marché de l’habitat connecté se divise en deux marchés distincts : celui de la domotique traditionnelle et celui des objets connectés pour la maison.

Depuis plus de 20 ans, le marché de la domotique traditionnelle s’adresse essentiellement à la construction neuve ou à la rénovation lourde, couvrant généralement une large palette d’usages : alarmes, automatismes, portes de garage, éclairage, etc. Il représente alors un investissement important pour l’usager et son installation se révèle relativement complexe, ce qui pouvait constituer un frein au décollage du marché.

Le marché des objets connectés pour la maison est quant à lui en plein développement. Portant sur des offres radio avec des usages similaires à ceux de la domotique traditionnelle, il est possible de les envisager de façon séquentielle. Il est alors fréquent que les utilisateurs finaux démarrent d’un seul usage (pilotage de leur chaudière par exemple), puis ajoutent progressivement de nouveaux équipements, tels que le contrôle de l’éclairage ou des volets.

C’est l’occasion pour les clients du Groupe de découvrir l’ensemble des offres proposées par Rexel pour les différents marchés – habitat, tertiaire ou industrie – mais aussi d’échanger avec d’autres professionnels : artisans, entreprises d’installation, industriels, intégrateurs, administrations, bureaux d’études, etc.

Energeasy connect : un levier pour la croissance de la domotique

Energeasy Connect est une solution de pilotage d’installations proposée par Rexel, multi-protocole et open source. A un prix très abordable, elle permet de démarrer sur un usage donné, puis d’en ajouter progressivement, y compris sur des équipements existants, apportant une réelle simplification à l’installation et l’usage.

Lancée en 2015, Energeasy Connect s’enrichit chaque année de nouvelles possibilités : ouverture des volets, caméras de surveillance, et prochainement assistants vocaux.

L’interopérabilité de l’offre permet le pilotage de nombreux équipements, de diverses marques, constituant un positionnement unique sur le marché de l’habitat connecté.

0
installations effectuées
0
équipements connectés

La capacité à intégrer de nouveaux produits dans l’offre Energeasy Connect constitue une réelle plus-value pour les installateurs, sur un marché en perpétuelle évolution.